我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine Basic V1.6 能不能做字中取位的边沿检测?

问题描述:
SoMachine Basic V1.6 能不能做字中取位的边沿检测?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

SoMachine Basic V1.6中默认上升沿和下降沿触点只能用于输入位 (%I) 对象和存储器位 (%M) 对象,直接在上升沿/下降沿触点关联诸如%MW60:X3这种字中取位的地址,SoMachine Basic V1.6软件认为是错误并无法识别的。但是,客户实际使用时会碰到需要使用这种地址的边沿检测,此种情况可以借助上升沿/下降沿触点与 RISING/FALLING 功能来实现,梯形图编程在梯级中插入%MW60:X3的常开或常闭触点,后面接着放RISING/FALLING 功能块即可,间接实现字中取位地址的边沿检测。需要注意的是:此应用程序必须配置至少 6.0 级的功能级别。