我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert Basic中如何获取Modbus IOScanner设备的通讯状态?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中获取Modbus IOScanner设备的通讯状态

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

可以通过网络诊断码(%IWNS) 获取相应状态:

下表显示了相应 Modbus IOScanner 网络诊断对象(对于 SL1,为 %IWNS(100+x),对于 SL2,为 %IWNS(200+x),对于 ETH1,为 %IWNS(300+x))中设备 x 返回的诊断代码的可能值: