我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM28A伺服回原点时报故障65302,故障代码无法查询,故障原因是什么?
问题描述:
LXM28A报故障65302

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

故障代码为65302 在28伺服中查不到该故障,在其他伺服中(LXM32)中故障含义为低于设定范围值。

VHome DINT 值范围:1 ... 2147483647
缺省值:1280000
处在单元用户定义速度的搜索开关的目标速度
仅针对 HomingMode 1 ... 34。
VOutHome DINT 值范围:1 ... 2147483647
缺省值:128000
处在单元用户定义速度的远离开关的目标速度。
仅针对 HomingMode 1 ... 34。


客户修改过该数字,数值偏小,建议客户使用默认值后运行正常。