我们今天能为您提供什么帮助?

LXM28伺服中折返电流是什么意思?

问题描述:
LXM28伺服中折返电流的含义

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

折返电流是LXM28用于保护驱动器和电动机,防止因过量电流导致过热的一种机制。单独设置驱动器和电动机的折返电流。

折返电流限制供给驱动器和/或电动机的电流均方根(rms)值。

当从电动机库中选定电动机时,将预设折返电流参数并写入驱动器。这些参数由制造商定义,用户不能操作;如您想要更改这些参数,请联系技术支持。