我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16D系列伺服开机出现“FSU”,能否取消?

问题描述:
LXM16D系列伺服开机出现FSU

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

FSU 是用于驱动器首次上电时要求进行的“首次设置”操作(First Setup),将在这个状态下设置驱动器的必须参数。

如果驱动器是第一次上电或者当驱动器刚恢复出厂设置后,必须进行“首次设置”。

在FSU 中需要设置驱动器所连接的电机的型号。

初次上电时,由于驱动器中没有设置电机型号,驱动器显示器会显示故障号712D。