LXM16D系列伺服访问通道与独占访问通道是什么意思?
问题描述:
LXM16D系列伺服访问通道所属产品线:
Lexium 16系列伺服解决方法:
访问通道可以通俗的理解为伺服驱动器控制或命令信号的来源。
LXM16D 系列伺服驱动器可以通过多种不同类型的通道访问:
● 设备集成的HMI 前面板
● 数字量输入信号
● 调试软件
LXM16D 系列伺服驱动器可以通过独占通道访问,在使用独占通道时将限制只能使用单一通道访问本产品。同一时刻只能有一条访问通道获得对本产品的独占访问。
本产品的独占访问通道包括:
● 设备集成的HMI 前面板:
通过集成的HMI 前面板可以执行试运行操作或者简单自整定。
● 调试软件:
使用调试软件时,通过把控制按钮设置为ON 获得独占访问。
在本产品上电时,不存在任何一条独占访问通道,此时通过脉冲输入信号获得的指令将起作用。当任何一条访问通道获得对本产品的独占访问时,脉冲输入信号将被忽略。
数字量输入功能Halt / Fault Reset / Enable / LIMP / LIMN / REF 在本产品被独占访问期间仍然有效。
是否有帮助?