我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM16D伺服HMILocked(前面板锁定)的作用是什么?
问题描述:
LXM16D伺服HMILocked

所属产品线:
伺服驱动与电机; Lexium 16系列伺服

解决方法:

为了防止意外操作改变参数值设定,可将前面板置于锁定状态。

参数P4-00 选择是否锁定驱动器集成的前面板HMI

0 / Not Locked:未禁用驱动器集成的前面板HMI

1 / Locked:禁用驱动器集成的前面板HMI

当禁用了驱动器集成的前面板HMI 后,将无法通过驱动器集成的前面板HMI 进行如下操作:

- 修改驱动器参数

- Jog(试运行)

- 简单自整定

- 故障复位

更改的设置将被立即采用。