我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16D系列伺服脉冲信号和方向信号的电源等级是多少,是否需要串电阻?

问题描述:
LXM16D系列伺服脉冲信号电源等级

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

LXM16D伺服的脉冲和方向信号使用开集电极时候电源等级为 24VDC,也支持12VDC和5VDC。接 24VDC时候不需要串电阻,其他电压等级需要串电阻。

开集电极(24VDC),不需要串电阻

其他电源等级开集电极输出(需串接电阻)