我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert Basic中Grafcet步最多可以使用多少步?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert Basic中Grafcet步的最大数量

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert - Basic(原SoMachine Basic)

解决方法:

在EcoStruxure Machine Expert Basic中Grafcet步最多可以使用的数量和选择的控制器功能级别有关。

1、如果控制器的功能级别<10.0 则Grafcet步最大数量是96

2、如果控制器的功能级别>=10.0 则Grafcet步最大数量是200