我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M100和M100N有什么区别?
问题描述:
M100和M100N的区别

所属产品线:
Modicon睿易系列 M100可编程控制器

解决方法:

M100和M100N主要区别如下:

1.M100N有32点IO本体,M100没有。

2.用户内存区别:

(1)M100:

内存容量:RAM:512K, Flash:1MB

程序容量:10K布尔指令

数据容量(%MW):8000字

可保持容量(%MW):3000字(%MW0~%MW2999)

位容量(%M):1024

(2)M100N:

内存容量:RAM:128K, Flash:1MB

程序容量:6K布尔指令

数据容量(%MW):4000字

可保持容量(%MW):2000字(%MW0~%MW1999)

位容量(%M):512

3.M100 不带24V输出,M100N 带24V输出。