我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
E5054NL的面板Global/Infrared Setting里面遥控器的设置Bank AB/Bank CD与C-BUS的8键红外线遥控器5038TX2是怎么对应的?
问题描述:
E5054NL的面板想用8键红外线遥控器5038TX2操作,是如何设置?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

如果面板里面的Bank AB被勾选,则5038TX2可以控制对应的面板按键,如果面板里面的Bank CD被勾选,则5038TX2不可以控制对应的面板按键。