问题描述:
E5058NL的面板,按键功能定义为Timer,按了按键后该按键指示灯会闪烁,直到延时结束后才熄灭,这是为什么?所属产品线:
C-Bus产品解决方法:
在编辑菜单Indicators里面的Indicators Options有一个Enable Timer Flash选项,默认是勾选的,取消勾选那么操作的时候,按键指示灯就不闪烁了。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
在编辑菜单Indicators里面的Indicators Options有一个Enable Timer Flash选项,默认是勾选的,取消勾选那么操作的时候,按键指示灯就不闪烁了。
是否有帮助?