我们今天能为您提供什么帮助?

HMIGXU5512能不能用以太网端口和FX5U通讯?

问题描述:
HMIGXU5512能不能用以太网端口和FX5U通讯?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

可以的,安装VijeoDesigner Basic V1.1 Hotfix7补丁,选择驱动程序Melsec-iQRF Ethernet(TCP),设备iQRF(TCP/IP)即可!