我们今天能为您提供什么帮助?

如何将U盘中的Vijeo Designer单机安装工程改为多机安装工程?

问题描述:
将U盘中的Vijeo Designer单机安装工程改为多机安装工程

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

使用Vijeo Designer组态的HMI,如果有多台工程相同,可在下载前按照下图将安装选项改为“多机安装”,然后将工程下载到U盘中,将U盘插到HMI即可实现工程的自动下载。

如果已经选择了单机安装并将工程下载到U盘,将U盘插到HMI下载工程后,U盘中的引导文件agp.sys会自动删除。如果没有源文件又希望将U盘中的文件改为多机安装,那么可以在Vijeo Designer新建一个工程,选择多机安装,下载到U盘后,将agp.sys文件复制粘贴到之前的单机安装文件中,即可实现多机安装。