我们今天能为您提供什么帮助?

CAD继电器和CAN继电器线圈接线端子排布有什么不一样?

问题描述:
了解接线端子的安装方面的问题

所属产品线:
EasyPact D3N控制继电器; EasyPact TVS 控制继电器; 国产TeSys Deca 控制继电器

解决方法:

CAD和LC1D小电流接触器近似,A1/A2线圈接线端子,分布在上下两个位置,与常开常闭辅助触点排列在一起,详见下图:

而CAN和LC1N近似,线圈接线端子都在顶部靠后的位置,是独立的接线端子。详见下图: