我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Ecoreach V2.10安装环境的要求是怎样的?
问题描述:
Ecoreach V2.10安装环境的要求是怎样的?

所属产品线:
EcoStruxure™ Power Commission software

应用环境:
V2.10

解决方法:

电脑硬件要求

Component

Minimum Requirements

Processor(处理器)

Intel® Core 2 Duo CPU at 3.00 GHz

RAM(运行内存)

4 GB

System type (系统类型)

64 位或32

软件要求

Microsoft Windows® 7 操作系统

Microsoft Windows® 8.1 操作系统(1)

Microsoft Windows® 10 操作系统

Google Chrome™ 浏览器(版本54 或以上) (2)

Modbus 驱动版本 (32位操作系统v2.13 64位操作系统 v 3.13)

(1)NSX维护模块本地连接不支持Windows 8.1操作系统。

(2) Ecoreach 启动需要谷歌 Chrome 浏览器,不支持其他浏览器如 IE/Firefox/Safari