我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ H10系列空气断路器的PTE附件是标配的吗,为什么?

问题描述:
MTZ H10系列空气断路器的PTE附件是标配的吗,为什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

因为Micrologic X 用于电压测量和功率测量的电压输入被限制在 690V,当选择H10系列断路器时,系统默认电压为1150VAC,选型工具会默认帮客户将PTE选上。