我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Designer中,如何能将单页面状态更改成禁用“互斥输入”功能?
问题描述:
现场利用多台触摸屏控制一台PLC 是常见的事情,如何正确使用“互斥输入”功能,使触摸屏的控制不产生冲突,尤为重要。

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

如图所示,但是发现每个基础页面属性里的页面都是“启用”状态,且无法修改。

经检查发现在导航栏Target1属性中“互斥输入”已经启用。如果目标属性中的“互斥输入”已经启用,那么该目标下所有画面“互斥输入”默认启用,且无法更改。

针对该问题,我们将如果目标属性中的“互斥输入”改为禁用,更改后所有画面可以单独选择。