我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器做抽架通讯配哪一种抽架触点?
问题描述:
MTZ空气断路器做抽架通讯配哪一种抽架触点?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ做抽架通讯配小容量的抽架触点,不能配标准的抽架触点。

因为I/O模块的输入限制值为DC19.8-25.2V,6.1-8.8mA。标准抽架触点的最小负荷是100mA/24V。小容量触点的最小负荷是2mA/15V DC。若使用标准的抽架触点,则无法保证I/O模块能够采集到抽架位置信号。