我们今天能为您提供什么帮助?

sepam80 欠压保护是比较单个相电压还是三个相电压?

问题描述:
sepam80 欠压保护是比较单个相电压还是三个相电压?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

是比较单个相电压(线电压)的,即任一相相电压或者线电压(可以选择)低于设定值,都会触发动作信号。可以从以下逻辑框图看出。如果需要三个相电压(线电压)同时低于设定值保护才动作的,可以在编程助手中编逻辑实现。