我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
vamp11f面板上可以看出DI、DO状态吗?
问题描述:
vamp11f面板上可以看出DI、DO状态吗?

所属产品线:
MiCOM Px10

解决方法:

可以,在commissioning子菜单下有Opto I/P Status 和 Relay O/P Status 可以看出DI DO状态,并且进入维护模式后还可以强制DO状态。