我们今天能为您提供什么帮助?

VIP400 410自供电时对一次电流有什么要求?

问题描述:
VIP400 410自供电时对一次电流有什么要求?

所属产品线:
VIP系列继电保护装置

解决方法:

VIP400和VIP410自供电电源起动对一次电流的要求被称为吸合电流,当负载电流高于吸合电流时,相应保护功能被激活,当负载电流低于吸合电流时,相应保护功能需要增加设置延时时间以外的启动时间称为吸合时间。另外保证显示功能激活的电流会比吸合时间更高一点,通常来说对于CUa传感器是10A,对于CUb传感器是31.5A。吸合电流和吸合时间请看下表: