我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器MicrologicX控制单元测试复位按钮的功能是什么?
问题描述:
MTZ空气断路器MicrologicX控制单元测试复位按钮的功能是什么?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1,用于脱扣原因LED和工作LED(健康状况)的测试:按下测试/复位按钮,五个LED灯会亮起1s。如果所有LED灯均未亮起,并且MicrologicX控制单元未供电,则需要更换内部电池。

2,MicrologicX控制单元未供电,脱扣原因LED会在4小时后熄灭,按下测试/复位按钮后,可以再次点亮脱扣原因LED。

3,用于锁存事件的复位:按住测试/复位按钮3s,以复位锁存事件,并使脱扣原因LED和工作LED(健康状况)灯熄灭。

4,MicrologicX控制单元未提供24VDC电源或未通过USB连接供电,按住测试/复位按钮15s,可以重启MicrologicX控制单元(屏幕)。重启期间标准保护功能正常工作。