我们今天能为您提供什么帮助?

MTZ空气断路器Micrologic X通过NFC连接可以访问哪些信息?

问题描述:
MTZ空气断路器Micrologic X通过NFC连接可以访问哪些信息?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

1、MicrologicX控制单元配置信息。

2、最后一次脱扣记录:脱扣类型,脱扣的日期和时间,脱扣前的电流值。

3、MicrologicX保护设置值(仅显示,不能修改)。

4、访问电源恢复助手或操作助手,对于断路器脱扣后电源恢复提供解决方案。

注意:NFC连接不需要电源,在MicrologicX未供电情况下,仍然可以进行NFC连接