我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam综保是否有合闸线圈回路监视功能?

问题描述:
Sepam综保是否有合闸线圈回路监视功能?

所属产品线:
Sepam 80 系列

解决方法:

Sepam20和Sepam40系列没有合闸线圈回路监视功能,Sepam60和Sepam80系列可以配置这个功能,如下图,需要先配置一个DI为“合闸线圈监视”功能,然后按照如下接线图将合闸线圈接入,这样就可以在控制矩阵中,使用“合闸回路监视(CCS)故障”信号,或者通过遥信量TS234访问此信息。