问题描述:
Sepam80中通信模块怎么和主单元连接?所属产品线:
Sepam 80 系列解决方法:
Sepam 80 系列主单元上有3个连接器用来扩展通信模块,分别是C1,C2和F,其中C1,C2用来扩展ACE937/949/959/969这几种模块,连接线是CCA612; F用来扩展ACE850这种通信模块,连接线是CCA614。这3个连接器最多可以同时配置2个通信模块。


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Sepam 80 系列主单元上有3个连接器用来扩展通信模块,分别是C1,C2和F,其中C1,C2用来扩展ACE937/949/959/969这几种模块,连接线是CCA612; F用来扩展ACE850这种通信模块,连接线是CCA614。这3个连接器最多可以同时配置2个通信模块。


是否有帮助?