我们今天能为您提供什么帮助?

P127 过压保护是判断相电压还是线电压,是判断3个电压,还是判断1个电压?

问题描述:
P127 过压保护是判断相电压还是线电压,是判断3个电压,还是判断1个电压?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

过压保护定值设置的是二次值,门槛值的设置与VT connection  和 Protection 菜单设置相关,简单来讲,当Protection菜单设置成 Protect p-p 时,门槛值设置成线电压二次值,及判断线电压;当Protection菜单设置成Protect p-n时,门槛值设置成相电压一次值,及判断相电压;

至于判断几个电压,可以在phase overvoltage保护菜单中设置,U>?这一项设置成AND,表示判断3个电压;设置成OR,表示判断至少1个电压。