我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器各种通讯模块的功耗是多少?
问题描述:
MTZ空气断路器各种通讯模块的功耗是多少?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ各种通讯模块的功耗参照下表:

模块

典型功耗(24 Vdc20 °C/68 °F

最大功耗(19.2 Vdc60 °C/140 °F

用于 Masterpact MTZ 断路器的

Micrologic X 控制单元

带有外部 24 Vdc 电源 200 mA 300 mA
通过微型 USB 端口供电 400 mA 500 mA
通过 ULP 端口模块供电 200 mA 335 mA
M2C 可编程触点 25 mA 45 mA
用于单个断路器的 IFE Ethernet 接口 100 mA 140 mA
IFE Ethernet 配电盘服务器 100 mA 140 mA

用于单个 Masterpact MTZ 抽出式断路器的 EIFE 嵌入式Ethernet 接口

115 mA 180 mA
用于单个断路器的 IFM Modbus-SL 接口 21 mA 30 mA
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块 100 mA 130 mA
用于 ULP 断路器的 Masterpact MTZ 端口模块 0 mA 0 mA