我们今天能为您提供什么帮助?

P127中可以设置报警信息自动确认吗?

问题描述:
P127中可以设置报警信息自动确认吗?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

对于不带延时的报警信息可以设置自动确认,在configuration->alarm->Inst.Self-reset 中设置,选择yes就会对所有不带延时的报警信息和相关LED自动确认,如果此时触发报警的条件已经不存在,则对应报警信息消失,alarm告警灯熄灭。