我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MTZ空气断路器如何复位事件?
问题描述:
MTZ空气断路器如何复位事件?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

MTZ MicX型控制单元事件的复位方法如下:

通过按下 Micrologic X 控制单元前面的测试/复位按钮并保持 3–15 秒钟;

通过电脑使用 EPC软件(EcoStruxure Power Commission)复位。

复位命令会生成下列事件:

说明:

复位命令不针对特定事件。Micrologic X 控制单元管理的所有保持事件状态均会复位,并且清除所有脱扣原因 LED。

复位命令针对特定模块。例如,按下测试/复位按钮并保持 3–15 秒钟可复位 Micrologic X 控制单元的事件,但不会复位 IO 模块的事件。