我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
micom P14x的过电流保护的电流值设置范围是多少?
问题描述:
micom P14x的过电流保护的电流值设置范围是多少?

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

micom P14x有6段过流保护,设置范围分别为:

I>1 设置范围0.08*In to 4.0*In 步长 0.01In

I>2 设置范围0.08*In to 4.0*In 步长 0.01In

I>3 设置范围0.08*In to 32*In 步长 0.01In

I>4 设置范围0.08*In to 32*In 步长 0.01In

I>5 设置范围0.08*In to 4.0*In 步长 0.01In

I>6 设置范围0.08*In to 32*In 步长 0.01In