我们今天能为您提供什么帮助?

M221在Somachine Basic的控制器管理里故障预置行为里“故障预置值预置”哪些点?

问题描述:
M221故障预置介绍

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

此输出状态适用于 STOPPED 和 HALTED 状态。

在故障预置期间,输出采用下列值:

对于内置输出:

快速晶体管输出:根据故障预置设置

常规晶体管输出:根据故障预置设置

继电器输出:根据故障预置设置

专业I/O 功能(HSC、PLS、PWM、PTO 和 FREQGEN):

-源输出:0 Vdc

-漏极输出:24 Vdc

对于扩展模块输出:

常规晶体管输出:根据故障预置设置

继电器输出:根据故障预置设置