我们今天能为您提供什么帮助?

ABL2REM24065K, ABL2REM24085K, ABL2REM24100K, ABL2REM24150K的输入电压交流100-120或200-240可调怎么调整?

问题描述:
ABL2REM24065K, ABL2REM24085K, ABL2REM24100K, ABL2REM24150K的输入电压交流有100-120或200-240的2个范围是否需要设置。

所属产品线:
Modicon Easy ABL2

解决方法:

ABL2REM24065K100-120200-240输入电压范围调整拨码在图1所示位置,ABL2REM24085K, ABL2REM24100K, ABL2REM24150K的输入电压调整拨码图2所示位置。拨码调整到115V表示100-120V输入,调整到230表示200-240V输入。

图1

图2