我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
micom P127继电保护装置中input status菜单里CBA98是指什么?
问题描述:
micom P127继电保护装置中input status菜单里CBA98是指什么?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

这个菜单是P127选择了额外增加5个光耦输入才有的,CBA98是指从左到右依次是12.11.10.9.8这5个光耦输入的状态,下面数字是1或者0表示有输入或无输入。