micom P127怎么通过装置控制断路器合分闸?
问题描述:
micom P127怎么通过装置控制断路器合分闸?所属产品线:
MiCOM Px20解决方法:
第一步,在AUTOMAT.CTRL菜单中将CONTROL TRIP(控制分闸)和CONTROL CLOSE(控制合闸)分别关联给相应的RL(继电器输出),对应的RL接入到断路器的合分闸回路中;
第二步,进入到ORDERS菜单,选择Open Order,将NO改为YES,就可以控制断路器分闸,选择Close Order,将NO改为YES,就可以控制断路器合闸。
是否有帮助?