我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micrologic X型控制单元更换液晶屏时需要断电吗?
问题描述:
Micrologic X型控制单元更换液晶屏时需要断电吗?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

不需要,无论断路器处于分闸或者合闸位置都可以更换控制单元液晶屏。但在更换Micrologic 6.0X和7.0X显示屏时需要注意不要碰到测试按钮引起误跳闸。