我们今天能为您提供什么帮助?

TM221系列PLC串口是否提供5Vdc供电?

问题描述:
TM221系列PLC串口是否提供5Vdc供电

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

TM221C系列的PLC 有一个串口,提供5Vdc供电。

TM221M系列的PLC不带以太网的有两个串口,串口1提供5Vdc供电,串口2不提供5Vdc供电。

TM221M系列的PLC带以太网的有一个串口,该串口提供5Vdc供电。

如下图所示: