我们今天能为您提供什么帮助?

LTM9F滤波器为什么需要配合LTMR***FM控制器使用?

问题描述:
介绍LTM9F滤波器适用的环境及工况,LTMR***FM控制器在干扰极大的环境中配合LTM9F滤波器使用能起到良好的效果

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTM9F滤波器配合LTMR***FM控制器使用时,如果LTMR***FM控制器供电电源电压高于150 V,需要在LTMR***FM控制器控制器电源的 A1/A2端子上游连接LTM9F 滤波器。使用 LTM9F 滤波器,尤其是在以下干扰极大的环境中应使用该滤波器:LTMR***FM控制器的附近有变频器(未配或配有上游电抗器)运行; I/O 电缆很长 (> 400 m (1312 ft)); 安装环境很脏、受污染或被腐蚀,降低了接地性能; 接触器线圈上无RC 滤波器; 辅助电源电压不稳定 。