我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器不带电机运行测试出现OPF2输出缺相故障如何处理?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器不带电机运行测试出现OPF2输出缺相故障如何处理?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930测试的时候,使用小电机或者是不带电机运行需要关闭输出缺相检测,同时电机控制类型必须修改为U/F VC标准

具体设置路径如下:完整设置→电机参数→ 电机控制类型,设置为U/F VC标准

完整设置→错误警告处理→ 输出缺相,设置为功能未激活即可。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。