我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器支持Modbus的两个内置RJ45端口针脚如何定义?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器支持Modbus的两个内置RJ45端口针脚如何定义?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器2RJ45口的 Modbus 端口,正面RJ45一般用于HMI,端子侧RJ45口用于网络通讯。

ATV630变频器RJ45具体的位置如图:

①是图形显示终端的 RJ45 端口

②是集成以太网的 RJ45 端口

④是集成 Modbus 的 RJ45 端口

ATV930变频器RJ45具体的位置如图:

①是图形显示终端的 RJ45 端口

②是集成以太网的 RJ45 端口

④是集成 Modbus 的 RJ45 端口

当使用端子侧RJ45口走Modbus 通讯时端口针脚接线定义如下:

Pin Signal Note
1 - - - 未连接
2 - - - 未连接
3 - - - 未连接
4 D1 Modbus signal
5 D0 Modbus signal
6 - - - 未连接
7 VP 用于 RS232/485 转换器或者远程终端的电源
8 Common Modbus signal

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。