我们今天能为您提供什么帮助?

面板VW3A1111显示“these files are corrupted or incompatible”怎么解决?

问题描述:
图形显示终端VW3A1111显示“these files are corrupted or incompatible”是什么原因,怎么解决?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

these files are corrupted or incompatible”是提示文件被破坏或不兼容,需要格式化面板并重新下载面板程序,步骤如下:

1 MINI USB 连接面板和电脑,格式化面板;

2文件下载地址:

Chinese and Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal - | Schneider Electric

3将面板连接变频器

注意:“Languages_Drives_VW3A1111”文件确保是施耐德网站上提供的最新文件,以避免与变频器发生不兼容问题。