我们今天能为您提供什么帮助?

御程系列ATV630,ATV930变频器停车设置菜单中接通禁用停止的类型(dotd)参数有何作用?

问题描述:
御程系列ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0,ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器停车设置菜单中接通禁用停止的类型(dotd)参数有何作用?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

当ATV630/930通过通讯启停并且控制模式不为I/O模式时,

往控制字CMD里面发16#0007,变频器会采用dotd中设置的方式停车

dotd 设置为斜坡停车,往控制字CMD里面发16#0007为斜坡停车。

dotd 设置为自由停车,往控制字CMD里面发16#0007为自由停车。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。