ATV930变频器做主/从控制时,主机和从机的数量有限制吗?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器做主/从控制时,主机和从机的数量有限制吗?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
ATV930变频器主/从控制有两种模式:
主/从通讯模式=模拟量 最多两台变频器(1主机+1从机)
主/从通讯模式=D+D(变频器互联:变频器通过自带的网络通讯端口实现同一应用功能数据的自动通讯) 最多11台变频器(1主机+10从机)
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?