我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器PID参数有“PID 反馈最小/大值”、“PID给定最小/大值”,这些参数起什么作用?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器PID参数有“PID 反馈最小/大值”、“PID给定最小/大值”,这些参数起什么作用?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

这些参数的作用是调节PID控制精度,即最大/最小缩放比例越大,控制精度越高。例如,用户采用变频器PID功能来控制压力,实际的压力范围为0~10MPa,转换为“电流4~20mA”信号输出给变频器,在参数设置时,可以把PID反馈设置为“AI2”,AI2类型设置为“电流4~20mA”,“PID反馈最小值”设置为“0”,当“PID反馈最大值”设置为“100”或“1000”时, 调节范围分别为“0~100”或“0~1000”,控制调节的比例放大了10倍或100倍,控制精度也就越高了。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。