ATV930变频器在I/O模式下用CANOPEN通讯控制正反转,控制字应如何赋值?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器在I/O模式下用CANOPEN通讯控制正反转,控制字应如何赋值?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
对于ATV9X0系列变频器,I/O模式下,反转设置需要定义。通常,用户在两线制时,可以把菜单“反转分配(rrS)”设置为“C201”;三线制时,把菜单“反转分配(rrS)”设置为“C202”。通过CANOPEN通讯控制正反转,控制字可以按如下方式赋值:
两线制:控制字=1为“正转”,控制字=2为“反转”,控制字=0为“停止”;
三线制:控制字=3为“正转”,控制字=5为“反转”,控制字=0为“停止”。
注:菜单“tcc”用来设置两线制或三线制,出厂默认设置为“两线制”。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?