我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV630、ATV930变频器为什么找不到参数“快速设备更换”?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器为什么找不到参数“快速设备更换”?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

ATV630、ATV930变频器主菜单---6.通信】---6.1 通信参数】---【内置以太网配置】若找不到【快速设备更换】,需要把【内置以太网配置】中【内置以太网IP分配】改成DHCP,这个菜单才会出现。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。