我们今天能为您提供什么帮助?

ATV630、ATV930变频器的电机热监控功能参数上有什么差异?

问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器的电机热监控功能参数上有什么差异?

所属产品线:
ATV御程系列变频器

解决方法:

在不添加IO卡情况下:

1、ATV630、ATV930变频器的电机热监控功能可设置端子有差异:

ATV630电机热监控可设置AI2和AI3端子。

ATV930电机热监控可设置AI1和AI3端子。

2、ATV630、ATV930变频器 端子能接受的传感器类别也有差异:

ATV630可接受热传感器类型:PTC、KTY、2线的1PT100、2线的3PT100、2线1PT1000,2线3PT1000。

ATV930可接受热传感器类型:PTC、KTY、2线的1PT100、2线1PT1000。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。