我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LTMR马达控制器LI3设置为外部就绪,当LI3没有接通的时候,此LTMR可以正常运行吗?
问题描述:
LTMR马达控制器LI3设置为外部就绪,当LI3没有接通的时候,此LTMR可以正常运行吗?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMR马达控制器的端子作为外部就绪功能,不是直接被LTMR马保使用的,它是用于向PLC反馈外部是否就绪。

当LI3配置为外部就绪后,LI3的导通与否会影响到状态寄存455的bit 0这一位,PLC通过通讯读到这一位的状态,并根据外部就绪的状态判断是否发送Start或者Stop指令。

无论此外部就绪信号LI3是否接通,都不会影响LTMR本身功能,因为LTMR没有检测到故障。

所以,如果PLC没有考虑外部就绪的状态,无论LI3是否接通,LTMR都可以正常的启停电机,并且提供正常的保护。