ATV630、ATV930变频器使用网页服务器功能,可以不设置登录密码吗?
问题描述:
ATV630、ATV650、ATV660、ATV680、ATV6A0、ATV6B0、ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0变频器使用网页服务器功能,可以不设置登录密码吗?所属产品线:
ATV御程系列变频器解决方法:
如果希望通过网页服务器的形式访问ATV630、ATV930变频器,需要正确设置相关参数,并且设置登录密码,其中对密码的设置有长度、特殊字符串、字母、数字等要求。
复杂的密码设置要求是为了保证变频器不被意外登录篡改参数,造成变频器运行故障或者造成人员设备损害。强烈建议客户按照默认密码设置要求去设置密码,并且妥善保存记录此密码。
在某些场合,为了方便登录,在确保不会造成意外的情况下,可以通过将Access management选择OFF,这样登录不需要验证身份,不需要输入用户名与密码(请一定要确保安全)。相关设置界面如下。
另外,还可以将Enforce password policy选择OFF,这样对密码设置就没有任何要求。

以上内容同样适用于御程系列ATV600 ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。