ATV930报负载不跟随(ANF)故障,是什么原因,如何解决?
问题描述:
ATV930、ATV950、ATV960、ATV980、ATV9A0、ATV9B0报负载不跟随(ANF)故障,是什么原因,如何解决?所属产品线:
ATV御程系列ATV900变频器解决方法:
当出现负载不跟随时,变频器会报负载不跟随(ANF)故障,有以下可能:
1、速度反馈与速度给定不匹配:与斜坡输出的偏差超过电机额定频率(FRS)的10%;
2、速度反馈的符号与速度给定的符号不同:测量的速度超过电机额定频率(FRS)的10%。
解决方法:
1、确定变频器的规格满足应用的要求(电机,负载等等);
2、核查电机参数,速度增益和稳定性参数;
3、加装制动电阻;
4、核查机械耦合及编码器的接线;
5、如果采用了转矩控制功能,并且编码器分配给速度反馈,则:
(1)将负载跟随检测(Sdd)设置为不检测(no),
(2)将正静带(dbp)和负静带(dbn)设置为电机额定频率(FRS)以下的值。
以上内容同样适用于御程系列ATV900的其它子系列变频器。
是否有帮助?